CIP (Cleaning In Place) e SIP (Sterilization In Place) automatizados são hoje os melhores métodos para limpar sistemas de processamento. Estes garantem a segurança e a eficiência, previne a contaminação tóxica de produtos e reduz recontaminação do processo. Suas formulações complexas químicas podem rapidamente causar um estrago severo a vedações, especialmente em aplicações com carga e pressões. Com temperaturas altas e esterilização de vapor, no qual normalmente variam até 150°C/302°F, esta deterioração é intensificada.
Clique aqui para olhar nossos evidências CIP
Clique aqui e leia mais sobre nossos Resultados de pesquisa
Soluções de custo-efetivo condizentes as normas e padrões
Combinando o material da vedação ao meio onde ela foi aplicada e também as soluções químicas de limpeza, isto pode aumentar os intervalos entre a manutenção planejada e a produção entregue. Com detalhes de seus requisitos específicos, A Trelleborg pode propor soluções rentáveis que são condizentes a todos padrões e normas importantes e que são testados e aprovados em quase todos regimes conhecidos de limpeza.
Escolha entre os seguintes tipos de material:
CIP cleaning and disinfecting media are essential; their uses include:
The main categories of commercially available CIP cleaning and disinfecting media are as follows:
The following factors are critical in ensuring optimal seal life:
Especificar o material correto da vedação quando soluções CIP e SIP são usadas não é uma questão simples, e os seus padrões realmente não ajudam. Eles só oferecem informação geral e referem-se somente a grupos de materiais elastoméricos e, por tanto, sua conformidade com estes padrões. Isto é porque a Trelleborg Sealing Sloutions tem executado testes para apoiar seu clientes recomendando o melhor material de vedação para aplicações específicas.
Compatibilidade do material em testes CIP e SIP
Estudos realizados pela Trelleborg Sealing Solutions têm avaliado o desempenho de materiais numa grande variedade de fluidos e solvente CIP que são comercialmente disponíveis e comumente utilizados. Como o processo de CIP agora normalmente é seguido por esterilização em vapor aquecido em até 150°C/302°F, os testes também foram executados nestas condições.
As propriedades mais importantes observadas, tais como:
Recomendações baseadas em resultados
Como foi esperado, os fluidos de CIP e suas temperaturas altas levaram alguns elastomeros testados aos seus limites de desempenho. É importante citarmos que os resultados de materiais diferentes, apesar de dentro da mesma família de polímeros básicos, foram vastamente distintos. Isto permitiu que a Trelleborg Sealing Solutions projetasse materiais que proporcionam desempenho máximo em regimes de CIP e SIP.
Conclusões gerais:
Os materiais EPDM E7502, E7518 e E8502 exibiram resultados excelentes na maioria de fluidos de CIP e vapor sobreaquecido. Os testes provaram que estes materiais podem ser usados com solvente polares agressivos tal como Acetona e Methyl-Ethyl-Ketone (MEK). Devido à natureza apolar de EPDM, eles não são recomendados para alimentos extremamente gordurosos e alguns lubrificantes de grau alimentício.