Conectores de tubos assépticos de aço inox nos mixer para pomadas farmacêuticas precisavam ser esterelizadas com água WFI (de-ionizada). O material FKM não resistiam ao processo de esterilização com vapor acima de 150°C, e o sistema falhava após um curto período de tempo.
Solução
Resultados
O novo composto FFKM atingiu todos os requerimentos da aplicação para o processo de limpeza CIP e atende as recomendações do FDA (Lista de químicos 21.CFR 177.2600 Artigos de borracha destinadas a uso repetitivo). Adicionalmente, foi testado de acordo com o protocolo de teste da United States Pharmacopoeia Class VI (USP Class VI). Um melhor comportamenteo de vedação foi atingido junto com o aumento da vida útil.
Produtos
Um fabricante de Centrífugas especializado na indústria farmacêutica necessitou de grandes o-rings para o alojamento de um de seus produtos.
Problema de vedação:
As vedações são expostas a altas condições de centrifugação, que exigem extremas propriedades físicas. Adicionalmente as vedações devem ser montadas nos alojamentos sem criar um espaço morto, para que o processo de centrifugação possa ser limpo facilmente.
Requisitos de vedação:
Exigências para a vedação:
Solução:
Para atingir a resistência à abrasão que o cliente desejava, a superfície de Turcon® Stepseal® foi modificada. Além disso uma graduação MF que atendesse FDA foi selecionada, a qual era compatível com o meio de processo, suportava regimes de limpeza e operava sob alta-pressão
Resultado:
Nos testes, o design do Turcon® Stepseal® modificado atingiu os ciclos desejados e é agora usado numa grande variedade de cafeteiras.
Mais informações sobre o Turcon® MF
Saiba mais sobre o Turcon® Stepseal® 2K
Máquinas de envasadoras têm numerosas cabeças de envase ativadas por êmbolos.
Problemas de vedação:
Um fabricante de máquina envasadora descobriu partículas de fruta que foram encontradas em vedações utilizadas dentro de suas cabeças de envase. Isto levou a sua contaminação, o que era difícil de limpar por causa do design da vedações. Além disso, os elastomeros aderiam ao eixo do êmbolo, impedindo seu movimento, provocando o envase irregular.
Requisitos de vedação:
Solução:
A Trelleborg Sealing Solutions recomendou substituir a vedação de elastômero por um Turcon® Variseal® Hi-Clean. Como ele se adequa ao alojamento existente, nenhuma mudança no equipamento foi necessária. A mola de aço inoxidável que energiza a vedação é envolvida por silicone. Isso significa que é facilmente limpa e esterilizada sem risco de contaminação. A baixa característica de fricção do material Turcon® PTFE previne que ele cole em contato com qualquer superfície, mesmo após longos períodos sem uso. A graduação de Turcon® utilziada atendia todas as normas relevantes.
Resultado:
Na aplicação, o Turcon® Variseal® Hi-Clean eliminou todo risco de contaminação. Além disso, a ação de envase foi melhorada devido às baixas características de fricção da vedação.
Mais informaçoes sobre o Turcon® MF
E também sobre o Turcon® Variseal® Hi-Clean
As válvulas a prova de mistura são componentes chaves em plantas automatizadas de processamento matriz-piped. As plantas podem ser usadas para a produção de todos tipos de produtos, variando de alimento e bebida a farmacêutico e cosméticos. As válvulas a prova de mistura permitem o processamento e limpeza simultânea do sistema, enquanto ao mesmo tempo previne a mistura dos fluidos conduzidos.
Problemas de vedação:
A Trelleborg Sealing Solutions foi contatada por um fabricante líder internacional de válvulas para ajudar a desenvolver a configuração de vedação para sua nova geração de válvulas. Desde que as válvulas foram exigidas a estar funcionando 24 horas por dia, as vedações são agredidas em ambos meios: com altas concentrações de fluidos CIP e com vapor super aquecido. Adicionalmente, vários vedações foram utilizadas dinamicamente.
Requisitos de vedação:
Solução
A Trelleborg trabalhou com o fabricante da válvula desde o desenvolvimento inicial do produto. Usando o FEA (Análise finite de Elementos) e a modelagem 3D, dentificamos a melhor geometria para maximizar a integridade da vedação. O material FKMV8605 foi selecionado devido à sua compatibilidade química para produção e também para regimes de limpeza e vapor.
Resultado:
A configuração de selagem recomendada trabalhou perfeitamente em uma grande variedade de fluidos. Eles provaram ser capazes de suportar regimes CIP e SIP, aumentando o intervalo entre manutenções planejadas e maximizando a produção.
Quick couplings are now extensively used in process lines to allow for a flexible production system and to make maintenance and repair quicker and easier.
Sealing issue:
A leading quick coupling manufacturer wanted to develop a coupling for use in the chemical and beverage industry. The elastomer seals that they usually fitted in their product would not stand up to the harsh conditions of these processing lines. They approached Trelleborg Sealing Solutions for a solution that would be chemical and steam resistant while complying with relevant industry standards.
Sealing requirements:
Solution:
Depending on cleaning regimes and process media, Trelleborg Sealing Solutions recommended O-Rings in either EPDM E7502 or Isolast®.
Result:
By using seals in these materials, quick couplings could be effectively cleaned and sterilized without causing deterioration of the O-Rings. This meant that the customers of the coupling manufacturer benefited from long component life.
Find out about Isolast®
As válvulas de segurança são instaladas para proteger o equipamento crítico.
Problema de vedação:
Um importante fabricante de equipamentos médicos tinha um projeto vigente de uma válvula de segurança, onde a vedação era colocada dentro de uma montagem de três peças. O fabricante quis aumentar a resistência química do elemento de vedação especificando um material de FFKM. Orientada para buscar uma solução de melhor custo-benefício a Trelleborg Sealing Solutions desenvolveu uma solução completa a um custo atrativo que poderia melhorar a integridade do sistema de vedação.
Requisitos de vedação:
Sistemas pulverizadores são acoplados a tanques para sua limpeza. Geralmente a extremidade de pulverização é recolhida automaticamente do tanque.
Problema de vedação:
A Trelleborg Sealing Solutions trabalhou com um fabricante que desenvolvia um sistema único de spray de esfera retrátil. Este operava pneumaticamente com o benefício de ser um sistema de auto drenagem. A solução em vedação exigida deveria apresentar a possibilidade de ser operada com líquido de um lado e o ar de outro. Sob pressão de ambos lados e alta temperatura, as vedações em contato com os fluidos do sistema deveriam também resistir às severas substâncias químicas utlizadas para a limpeza destes.
Requisitos de vedação:
Uma vedação de êmbolo era necessária para uma prensa de 130,500psi (900 MPa) em um processo de fabricação alimentício. Inicialmente, uma NBR comum foi utilizada para selar o movimento de baixa velocidade do pistão mas um atrito excessivo foi observado. Uma solução em vedações com materiais aprovados pelo FDA era necessária.
Solução
Resultado
O desempenho geral de vedação foi consideravelmente melhorado e a vida útil do componente foi aumentada exponencialmente. Ambos silicone de preenchimento e material da vedação atendem as normas FDA (Lista química 21 CFR Parte 177.1520 - Polímeros de olefinas e Parte 177.2600 - artigos de borracha para uso repetidamente. O aumento de custo do sistema de vedação foi compensado com folga devido ao desempenho operacional melhorado e às reduções nas operações de manutenção.
Produtos
Variseal® H (Vedação de pistão energizada por mola helicoidal)
A tarefa era vedar o topo de uma máquina de mistura e guiar o eixo das facas em posição vertical, enquanto era mantido o vácuo necessário para proteger a preparação da mistura da droga.
Solução
Turcite® Slydring® e Turcon® Excluder® 5, ambos em material T05
Resultados
O sistema atingiu todos os requerimentos operacionais e proveu longa vida útil.
Produtos
Bombas de êmbolo usadas em sistemas de química analítica trabalham com uma ampla gamad e solventes tão bem como soluções salinas abrasivas. A vedação precisa ser livre de vazamento enquanto veda sobre um êmbolo de safira muito liso, ser compatível com numerosos solventes e prover atrito consistente e longa vida útil.
Solução
Variseal™ FW customizado com calcanhar extendido em Zurcon® Z80, e mola Slantcoil® pesada.
Resultados
A vedação específica feita em UHMWPE, prove excelente resistência ao desgaste e longa vida útil enquanto que a mola Slantcoil transmite a força necessária para criar uma vedação livre de vazamento e baixo atrito.
Condições de Serviço
Produtos
Variseal® W (Vedação de haste energizada por mola inclinada)
Variseal®FW (Vedação de flange energizada por mola inclinada)
Equipamentos para produção de queijo precisam empregar componentes acionados hidraulicamente por água. Uma solução em vedação foi requisitada.
Solução
Zurcon® Glyd Ring® e HiMod® Slydring® no pistão; Zurcon® Stepseal®, Zurcon® Excluder® e HiMod® Slydring® na haste, todos em UHMW-PE (Z80 e HM 80)
Resultados
O sistema completo de vedações proveu alta performance e boa vida útil.
Produtos
Distribuidores rotativos centrais em plantas de engarrafamento de bebidas (água, cerveja, vinhos, etc.) apresentaram problemas com vedações devido aos produtos químicos agressivos usados durante o processo CIP (Limpeza em processo). Vários sistemas de vedação emrpegados falharam em vedar efetivametne o rotor.
Solução
Turcon® Varilip® customizado
Resultados
Devido ao canal de descarga entre os lábios de vedação, o Turcon® Varilip® prove efetiva vedação e limpeza facilitada, suportanto os rigores do meio de limpeza sem perda da eficácia de vedação ou resistência ao desgaste.
Produtos