모바일 앱을 위한 혁신적인 툴과 서비스 제공

모바일 툴 및 앱

Trelleborg Sealing Solutions는 모바일 앱을 위한 혁신적인 툴과 서비스를 제공합니다.

이 비디오는 고화질 HD 버전으로 제공하며, 720p 모드로 전환하여 전체 화면으로 시청할 수 있습니다.

Seals Catalog

The Seals Catalog brings the high-powered function of our web e-Catalog to you in a mobile friendly app.

You can use the app to:

Find detailed product descriptions
Access material data sheets
Compare multiple seals
Search for and filter products by item number, type of seal or operating conditions
Request a quotation by logging in to your Trelleborg Sealing Solutions member account
Get more information about selected seals with quick links to relevant CADs and catalogs

This easy-to-use app lets you select seals, load up your shopping cart and send it through to your local marketing company for quotation.  You are guaranteed a rapid response, making the whole process of specifying and ordering seals easier and quicker than ever!

유체역학 계산기

유체역학 계산기는 유체의 운동을 연구하는 전문가들을 위해 설계되었습니다. 이 앱은 유체역학 분야의 다양한 주제를 다루며, 유체역학과 관련한 시스템 분석, 설계, 유지보수, 운영을 위한 참조 툴 기능을 제공합니다.

제공된 툴을 사용하여 토목, 건축 구조, 파이프 플로우, 엔지니어링 부문을 포함한 유체역학 공식에 대한 결과를 도출할 수 있습니다. 본 앱은 자동차, 항공우주, 바이오테크놀로지, 유체역학, 해양, 광산, 오일 및 가스 부문에 종사하는 엔지니어, 애널리스트, 연구자, 학생을 위한 도구입니다.

주요 기능
  • 130개 이상의 공식(수백 가지의 공식을 외울 필요 없음!)
  • 360가지 이상의 계산법 – 변수에 따른 공식 교환
  • 신속하고 빠른 계산 결과 도출, 단위 변환 지원
  • 즐겨찾기 추가 기능으로 빠른 검색 수행
  • 완벽한 측정 단위별 변환 기능

항공우주 그루브 선정 앱

본 앱은 SAE(자동차 공학회)의 중요한 우주 항공 유압 시스템 Groove(씰홈) 표준인 AS4716 Rev B 와 AS5857 Rev A의 규격을 포함하고 있습니다. 이는 Groove(씰홈)과 하드웨어 사이즈를 쉽게 파악하실 수 있도록 도와주며, 운동용 씰과 또는 고정용 씰에 적절한 홈(Groove) 사이즈를 제안해 드립니다. 또한 인치와 mm 단위로 즉시 변환할 수 있습니다.

면적 및 부피 계산기

본 앱은 사전 정의된 기하학적 형상의 면적 및 부피를 간편하고 빠르게 산출합니다. 사용자는 형태 또는 하위 형태를 선택하거나, 찾고자 하는 형태의 몇 개 문자를 입력하여 원하는 데이터를 검색할 수 있습니다. 원하는 형태를 찾으면 면적 또는 부피를 계산하는 공식이 표시되고 파라미터 항목에 미터 및 도량형 단위를 입력합니다.

주요 기능
  • 80개 이상의 기하학적 형태
  • 범주와 형태를 스크롤하여 선택하거나 직접 입력하여 검색합니다.
  • 지름 크기는 없고 반지름 크기만 있나요? 문제 없습니다. 면적 부피 계산기(AVC)는 다양한 계산 방법으로 요건을 충족합니다.
  • 금속, 목재, 액체 등을 선택합니다. 아몬드, 알루미늄, 1500개 재질 중 하나의 형태를 선택하여 무게를 산출합니다.
  • 형태의 정의에 대한 정보에 따라 계산을 위한 공식을 제공합니다.
  • 직접 부피를 계산하거나 2D 형태의 면적을 계산한 후, 3D 형태를 선택하여 부피를 산출합니다.
  • 밀리미터부터 마일 단위에 이르기까지 미터 또는 인치(영국식 및 미국식) 단위로 계산합니다.
  • 그림과 라벨로 형태를 확인할 수 있으며 이해하기 쉽습니다.

AR 리터러처 앱

Trelleborg Sealing Solutions 에서 제공하는 인쇄물과 증강현실(Augmented Reality) 라이브러리 앱을 통해 양방향 컨텐츠를 경험해 보세요. 다양한 인쇄 형태로 증강 구성물과 연결한 혁신적인 제품과 솔루션을 확인해 보십시오. 앱을 다운로드하고 AR 아이콘이 포함된 페이지를 스캔하여 인터렉티브 애니메이션, 비디오, 기술 정보에 접근합니다.

유압 씰링 혁신: 윤활 과정 관리 및 마찰 최적화를 포함한 새로운 유체동력 기술에 대해 자세한 정보를 확인합니다.
로봇 애플리케이션을 위한 혁신: 로봇 애플리케이션을 위한 씰링 기술과 자동화 장비의 효율성과 신뢰도에 기여할 수 있는 방법을 살펴봅니다.

주요 기능
  • 인쇄물에 AR 심볼로 표시된 부분을 스캔하여 Trelleborg Sealing Solutions의 추가 컨텐츠를 열 수 있습니다.
  • 애니메이션, 비디오, 기술 데이터를 통해 향상된 경험을 제공하는 제품, 재료, 서비스에 대한 정보를 살펴봅니다.
  • Trelleborg Sealing Solutions의 혁신적인 기술 살펴보기

헬스케어 및 의료 장비용

본 앱은 건강보건 및 의료 부문을 위한 것이며, 간편하고 빠르게 재료의 호환 가능성을 확인할 수 있습니다.

주요 기능
  • 35개 화학제와 34개의 재료를 교차 참조하여 적용 가능한 가장 효율적인 조합을 찾습니다.
  • 최대 20개 재료를 동시에 선택할 수 있으며, 여러 개의 재료와 조건을 빠르게 확인하고 "우수" 등급부터 "비추천" 등급에 이르는 호환가능성 차트를 간편하게 생성할 수 있습니다.
Trelleborg Sealing Solutions는 의료, 바이오테크, 의약품 부문의 열가소성 수지, 실리콘, 합성 중합체에 필요한 혁신적인 엔지니어드 솔루션을 개발, 제조, 공급합니다.

CAD 모델

본 앱은 Trelleborg Sealing Solutions 제품을 3D 방식으로 뷰, 줌, 회전할 수 있으며, 원하는 이메일 주소로 CAD 파일을 전송할 수 있습니다.

CAD 모델 앱 기능 소개
  • 앱 카탈로그는 검색 및 필터 기능을 통해 필요한 부품을 간편하게 찾을 수 있는 기능을 제공합니다.
  • 모든 모델은 상세한 제품 정보를 포함하며, 회전, 확대 및 축소하여 씰링의 구조 및 설계를 확인할 수 있습니다.
  • 사용자는 필요한 특정 CAD 제품의 부품 번호 및 재료를 선택할 수 있습니다.
  • 보내기 기능을 이용하여 원하는 이메일 주소로 CAD 파일(다양한 파일 형식 지원)을 전송할 수 있습니다.
본 앱은 TraceParts와 공동 개발하였으며 CAD 작업 과정을 더 직관적으로 진행할 수 있습니다. 작업 공간의 위치에 관계 없이 편리하게 작업할 수 있으며 이해하기 쉽습니다.

유압 실린더 설계 계산기

This is an intuitive tool for people working with Hydraulic Cylinders. Based on the inputs the user can calculate parameters for both single-acting or double-acting cylinder

Features at a Glance:

  • By simply entering the requisite dimensions of the cylinder and parameters like the pressure and oil flow, the user would be able to calculate the areas & volumes in the cylinder, extraction & retraction forces, velocity, time, outflow and ratio. The output is derived on both the Piston side and Rod side of the Cylinder.
  • The calculator is built to dynamically update the results as the user keys in the values.
  • A backward compatibility is also provided on some of the parameters (Force, Time & Velocity) to provide users with the extension of using the calculator in more user friendly environments.
  • The calculations can be carried out in both Metric or Imperial units.
  • The data provided is in conformation with ISO 3320, ISO 3321 and ISO 4393.
  • Interactive images depicting the parameters provide the user with a good understanding of the application.
  • The input and output values could be displayed in sub-units as per the requirements of the user after the calculation is carried out. This could also help the user make specific changes in units before the calculations.
  • The results can be copied to clipboard or can be sent via e-mail.

In the groove

Trelleborg Sealing Solutions는 새로운 소식, 씰링에 대한 기술 및 제품 정보, 기술 시장 분석 정보를 소개하는 최신 "In the groove" 잡지를 발행합니다. 쌍방향 형식의 PDF와 태블릿 앱 버전용 두 가지 버전을 제공합니다.

발행 사본은 Trelleborg Sealing Solutions 마케팅 회사에서 주문할 수 있습니다.

설치 가이드

Unique to the marketplace, the Installation Instructions app from Trelleborg Sealing Solutions is the first of its kind. Installation instructions usually feature a series of written steps with diagrams, leaving you to muddle through, hoping that what you’re doing is what the original author intended. The procedures can lose subtle details, or can be difficult to explain via words and pictures - but easy to show someone how to do in practice.

Trelleborg saw an opportunity to improve on this classic format using the latest channels. Building on existing instructions found in product catalogs, Trelleborg Sealing Solutions has released an app demonstrating the correct installation techniques for a range of seals. It features a combination of film, animation and supporting documentation to give as close an experience to having the expert install the seals right in front of you.

The app covers:

  • Installing Turcon®, Zurcon® and PU seals for rod and piston (single- and double-acting) with and without pre-tensioning elements
  • Installing Oil Seals
  • Visual Inspection of seals, bore and shaft, including surface finishes
  • Common mistakes and best practice during installation
  • Use of assembly cones and installation tools

ISO 끼워맞춤 및 공차

이 툴은 사용하기 쉬운 직관적인 인터페이스를 제공하며, 업데이트 버전은 유연성이 더욱 향상되었습니다. 필요한 유효 지름을 입력 후 보어와 샤프트를 위한 공차 등급을 선택합니다. 이 앱은 끼워맞춤 유형을 포함한 관련 공차 값과 함께 완전한 ISO 끼워맞춤에 대한 정보를 제공합니다. 공차는 가장 일반적으로 사용되는 ISO 공차 등급을 표시하며, 보어와 샤프트 각각의 공차 등급을 그래프로 보여 줍니다.

엔지니어를 대상으로, DIN ISO 286 표준에 기반한 결과를 제공합니다. iTunes 또는 Apple App Store('Trelleborg ISO Fits' 검색)에서 iPhone과 iPod Touch용 앱을 무료로 다운로드할 수 있습니다.

O링 선정 앱

사용하기 쉬운 O링 선정 앱은, 사용자가 보어나 축, 로드 치수와 같은 설치 정보를 입력하면 O링 정보와 설치 시 필요한 치수를 미터 및 인치 단위로 빠르게 산출합니다. 앱은 ISO 3601 인증에 따른 O링 크기를 추천하여 필요한 부품을 정확하게 찾을 수 있습니다. 또한 앱은 다양한 국제 표준에 따른 O링 치수를 찾을 수 있도록 빠른 O링 검색 기능을 포함합니다.

기계 공학 계산기

기계 공학자 또는 대학생들이 유용하게 사용할 수 있는 Trelleborg Sealing Solutions 공식 계산기는 16개 범주의 244개 공식(업데이트 버전에 공식 추가)을 제공합니다. 범주는 수학, 물리학, 기계 공학을 포함합니다. 사용자는 공식을 선택하고 필요한 변수 정보를 입력하여 계산할 수 있습니다. 앱은 공식을 계산하고 결과를 표시합니다.

공식 계산기는 개별적으로 조정하여 빠르고 간편하게 계산할 수 있습니다.

이용 가능한 범주는 아래와 같습니다.
  • 액츄에이터
  • 대수학
  • 베어링
  • 유체동력
  • 중력
  • 운동학
  • 운동 에너지
  • 기체 분자 운동론
  • 운동의 법칙
  • 진동
  • 고체와 액체의 특성
  • 회전 운동
  • 열역학
  • 삼각법
  • 파동 및 사운드
  • 에너지 동력

씰링 재료 선정 앱

씰링 재료 선정 앱은 Trelleborg Sealing Solutions 재료를 간편하게 검색할 수 있는 도구입니다.

재료 사양(예: 온도 또는 경도와 같이 사용자 환경이 요구하는 파라미터)을 입력하면 필요한 재료에 대한 정확한 검색 결과를 제공합니다.

또한 화학적 호환성, 기관 승인, 또는 O링, 쿼드 링, V링에 대한 제품 유형에 따라 검색 범위를 세분화할 수 있습니다.

심 선정 앱

방진 솔루션을 위한 최초의 Trelleborg 앱인 심(Shim) 선정 앱은 브레이크 NVH 테스트 엔지니어가 특정한 브레이크 소음 문제를 제거하기 위해 빠르고 간편하게 심 재료에 대한 광범위한 정보를 찾을 수 있도록 설계되었습니다.

심 선정 앱은 온도와 주파수와 같은 몇 가지의 파라미터 입력 정보를 통해 소음 문제에 대한 최적의 솔루션을 제공합니다. 또한 메일 알림 기능을 포함하여 앱을 종료하지 않고 동력계 테스트를 위한 샘플 재료를 요청할 수 있습니다.

기능:
  • 브레이크 소음을 기록하고 소음의 주파수를 표시하는 새로운 사운드 주파수 탐지기
  • 빠르고 간편한 테스트 재료를 추천하는 빠른 검색 기능
  • 재료 유형과 특성을 구체적으로 지정할 수 있는 고급 검색 옵션
  • 상위 10개의 브레이크 소음을 포함하는 오디오 목록
  • 파라미터 입력을 기반으로 심 재료 선택
  • 접착제 유형, 금속 유형 및 두께, 한쪽 또는 양쪽의 고무, 전체적인 재료를 포함한 선택 항목을 세분화하는 필터링 기능

기술 전문 용어

본 앱은 씰링 테크놀로지 및 엔지니어링 부문에서 사용하는 2,000개 이상의 용어 정의를 제공합니다.

씰링 이외의 분야
엔지니어링 부문의 다양한 정보를 제공하여 업무 시 실질적인 도움을 얻을 수 있습니다.

최적화된 검색
입력한 검색어를 바탕으로 적용 가능한 용어에 대한 개요를 확인합니다.
검색 정보를 간편하게 찾을 수 있도록 입력 정보를 2개의 그룹으로 분류합니다.
첫 번째 그룹은 제목에 검색 단어를 포함하는 용어를 나열하고, 두 번째 그룹은 정의 내용에 포함된 검색어를 포함하는 모든 단어를 표시합니다.

알파벳 순 목록
"A부터 Z까지" 범위를 사용하여 알파벳 순으로 용어 정의를 정리하고, 선택한 문자로 시작하는 모든 단어에 대한 개요 정보를 확인할 수 있습니다. 목록에서 용어를 선택하여 검색하고자 하는 정보를 찾습니다.

튜빙 & 호스 선정 앱

보건건강 및 의료 업계를 위해 개발된 튜빙 및 호스 선정 앱은 재료와 압력 등의 입력 파라미터를 기반으로 정확한 튜브와 호스를 선택할 수 있으며, 필요한 정보를 즉각 제공함으로써 카탈로그를 통한 검색의 필요성을 최소화 했습니다. 앱을 통해 직접 샘플을 요청할 수 있으며 앱 내에서 Trelleborg Sealing Solutions에 문의할 수 있습니다.

측정 단위 및 경도 변환기

“측정 단위 및 경도 변환기”는 사용하기 쉬운 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 간단히 단위를 선택하고 값을 입력함으로써 원하는 치수에 대한 공학적, 과학적 단위 환산이 가능합니다. 사용자는 경도 변환을 위해 적절한 재료 유형 테이블을 선택하여 값을 입력하고 다른 경도의 값으로 변환합니다.

iTunes 또는 Apple App Store 에서 iPhone, iPad 및 iPod Touch용 앱을 무료로 다운로드(영어 및 독일어 버전)할 수 있습니다. ‘Trelleborg Converter’ 또는 ‘Trelleborg Einheiten”을 입력하여 검색합니다.

회전용 씰 선정 앱 

회전용 애플리케이션에는 윤활 조건, 냉각, 하드웨어 표면과 같이 씰 종류와 재질 선정에 영향을 끼치는 많은 요인들이 있습니다.
회전용 씰 선정 앱은 그 요인들을 고려하여 최적의 회전용 씰을 선정할 수 있도록 개발되었습니다.

주요 기능
  • 작동 조건, 씰 종류와 크기, 윤활 상태 정보에 기반하여 고객 환경에 적합한 회전용 씰을 추천해 줍니다.
  • 설치 유형(그루브)과 씰링 기능에 따른 향상된 씰링 선택 가능
  • 씰 선정 시 앱에서 제안된 재질을 선택하게 되면 그에 따른 씰과 재질에 대한 자세한 정보를 확인 할 수 있습니다.
  • 메일 또는 클립보드에 복사하여 결과 공유

Product Range App

Discover our Range of Products & Solutions now on your mobile device. The product range shows the entire portfolio of standard products and gives information on capabilities for custom solutions. In addition to products, a new segment-specific section has been added and comprehensive information about our digital tools and apps to help you find the tools and products you need to make your work easier.

The app can be used in conjunction with the Product Range printed publication or PDF.
To obtain a printed copy, please contact your local Trelleborg Sealing Solutions representative.

Features at a glance:

  • Interactive experience
  • Quick & easy navigation through our product portfolio
  • Link between the physical catalog and the digital app offering through AR (Augmented Reality)
  • Additional digital content displayed beyond the catalog offering, including industry/segment specific content enhanced with AR
  • Can be used with smartphone/tablet (Android & iOS)