テクニカルライブラリー | Trelleborg Sealing Solutions

テクニカルライブラリー

シールとシール技術に関する資料

トレルボルグ シーリング ソリューションズのテクニカルライブラリーでは、シール製品とシール技術に特化した様々なトピックをカバーした下記の情報をご覧いただけます。

・業界誌掲載の技術記事

・ウェビナー

・技術資料(ホワイトペーパー)

注:弊社のウェビナーと技術資料(ホワイトペーパー)を閲覧するにはWeb会員の登録が必要となります。

テックトーク

本動画は、当社技術専門員によるシール業界の最新イノベーションやノウハウに関する詳細のご紹介となっております。


電動ドライブユニット用回転シール

当社HiSpin® シールによりe-アクスルがどのように性能を向上できるかをご覧いただけます

Rubore® (ルボレ) キャップシール- 穴(エンジンブロック等の穴)の封止方法について

経済的な複合シーリングキャップ:Rubore® (ルボレ)キャップシールの詳細をご覧いただけます

Simulation of Stick Slip Effects

Explore the stick-slip effect, its prediction and how to prevent it

Slydring® Sealing System Performance

Maximum performance with Slydring® Sealing System performance

Predictive Maintenance

How IoT and its applications leverage smart products, services and manufacturing

Megatrends in the Sealing Industry

See how technology, digitalization and energy efficiency shape sealing solutions

E is Everywhere

Explore e-Mobility as technological & market related business driver for different segments

Service Plus

Simplify your workflow with a ‘total solution’ program from engineering to manufacturing

Plastic News

+++Performance, media resistance, low friction, reliability and lifetime extension+++

Rubber to Plastics

How compact designs and seal configurations facilitate assembly and handling

LSR Multicomponent Parts

Explore the joint manufacturing steps from prototyping to mass production

ウェビナー

当社のウェビナーでは、シール技術、お客様のニーズに合わせた特殊設計品、そして各種用途に関しての情報をご覧いただけます。
当社の各業界の専門担当による該当トピックに関し、実務で有用な情報を掲載しています。

Counter Surfaces - Aerospace Applications

This webinar presents how you can optimize performance of your hydraulic systems. 

Learn why tribology is the key to optimizing sealing performance in any hydraulic system and which crucial role Lubrication Management plays in extending performance limits considerably.

Counter Surfaces – Industrial Applications

This webinar presents how you can optimize performance of your hydraulic systems. 

Learn why tribology is the key to optimizing sealing performance in any hydraulic system and which crucial role Lubrication Management plays in extending performance limits considerably.

カセットシールに関するウェビナーと発表テキスト

本ウェビナーでは、過酷な環境に対応するために開発された弊社独自のカセットシールに関する説明となっています。
 
カセットシール CSL 1500は、最適化されたシール設計により耐ダスト性と固定シール性を向上しています。 さらに革新的なシールリップ技術によってフリクションと摩耗を低減し、シールを長寿命化させています。
ルブリケーションマネジメント ウェビナー

今回のウェビナーでは、ルブリケーションマネジメントの技術が油圧シールシステムの性能を如何に最適化できるかをご覧いただけます。

当社油圧シールシステムの専門家であるDr. Mandy Wilkeのウェビナーをご覧いただき、ルブリケーションマネジメントが如何に摩擦や摩耗を低減させ、且つ機器の寿命を延ばすことができるかをご覧ください。
ルブリケーションマネジメント ウェビナー

今回のウェビナーでは、ルブリケーションマネジメントの技術が油圧シールシステムの性能を如何に最適化できるかをご覧いただけます。

当社油圧シールシステムの専門家であるDr. Mandy Wilkeのウェビナーをご覧いただき、ルブリケーションマネジメントが如何に摩擦や摩耗を低減させ、且つ機器の寿命を延ばすことができるかをご覧ください。

技術資料(ホワイトペーパー)

革新的なシール技術開発に関する詳細なレポートをご覧いただけます。
トレルボルグ シーリング ソリューションズの専門スタッフが、シール技術と特殊設計品に関連した新技術開発の詳細な説明を行っています。

An Introduction to Counter Surfaces

Maximize the lifetime of your hydraulic systems now! 
A new approach is required for the definition of counter surfaces to ensure effective sealing in dynamic applications where chrome plating is replaced by alternative coatings.

The lubrication within the hydraulic system is fundamentally affected by the surface finish of the mating surfaces. Their characteristics will determine the lubrication within the system and therefore the tribological environment.

LSR Technology Accelerating Advanced Driver Assistance Systems
 
(言語: 英語)

液状シリコーンゴム(LSR)射出成形技術は、高度運転支援システム(ADAS)で使用される製品に適しています。 このホワイトペーパーでは、シール、ダンピング(防振)、保護を目的とした主要材料を比較し、LSR技術が提供できる利点だけでなく、製品コンセプトの立案から設計・製作、量産までのプロセスでLSR技術の果たす役割に焦点を当てています。

Supporting the Advancement of Drug-Eluting Devices
(英語)

医薬品と医療機器を組み合わせたコンビネーション・プロダクトは様々な材料やプロセスで製造されています。シリコーンは特にインプランタブル(埋め込み型)製品向けコンビネーション・プロダクトにおいて最も実績のある材料の1つであり、本ホワイトペーパーのトピックにもなっております。

Testing of HFC Fluids on Common Seal Materials in High Temperature Applications

オイルガスの掘削がより深くなると、より高圧/高温(HPHT)環境への対応が必要となります。これは、同時に火災のリスクも高まっていることを意味します。その結果、シール材にとって大変厳しい難燃性の水系作動油が使用されることとなります。本資料では、高圧/高温(HPHT)環境における、シール材とテストに関する知見を紹介しています。
Stick-Slip Solution - The importance of damper integration in dynamic sealing

本技術資料では、スティックスリップ問題に焦点を当て、この問題に対しダンパーがどのように対処または最小化しているのかを説明しています。注意すべき点は、スティックスリップの根本的な発生原因に関し、学術的なコンセンサスが殆どないという事実です。 よって本技術資料では実務的な観点から、設計技術者が異音や振動を低減するために、どのようにダンパーを使用できるかを説明しています。この技術資料を通し摩擦力に関して学び直すことが可能です。
Fighting Hospital Acquired Infection 

(英語) 

  • スプレーやディッピングにより抗生API(Active Pharmaceutical Ingredient)コーティングをシリコーンカテーテルに施す
  • 抗生APIをシリコーン原料に添加する
  •  架橋シリコーンに抗生APIを含浸させる
本ホワイトペーパーでは、これら3つの技術の概要を説明し、カテーテルに関連する感染症を防止するためAPIとシリコーンチューブを組み合わせた含浸方法の効果をテスト結果により示し紹介しています。
ルブリケーションマネジメントの紹介

(言語:英語)

本ホワイトペーパーは、シール技術を通しルブリケーションマネジメントの概要を説明している資料となっています。トレルボルグ シーリング ソリューションズ内で長年に渡り培ってきた経験とトライボロジ分野を起点に幅広い業界からの専門的な情報を紹介しています。シールとルブリケーションに関する歴史と最新のソリューションやアプローチまで幅広い知識と基礎知識を取り上げていますので、ルブリケーションマネジメントテクノロジーがどのように油圧シールシステムを最適化しているかをご理解いただけます。

業界誌掲載の技術記事

Charging into the future

By Harlan Hart, technical manager, e-mobility, Trelleborg SealingSolutions.

Recognising that a specialised sealing solution was needed for e-Mobility applications, Trelleborg Sealing Solutions has developed two new seals that could help noticeably extend the distance travelled by electric vehicles between charges, as Harlan Hart, technical manager, e-Mobility, explains

 

 

Boosting performance in hydraulic systems with alternative coatings

By Beth Figliulo and Michael Cook, Trelleborg SealingSolutions.

Taking a holistic approach to sealing solutions in hydraulic systems using chrome alternatives helps engineers achieve optimum function.

 

 

From Deformation to Calibration: Installing O-Ring Energized Piston and Rod Seals

By Beth Figliulo and Michael Cook, Trelleborg SealingSolutions.

Avoid seal installation issues that lead to leaks and lost productivity.

 

 

Understanding Key Processes for Mixing APIs with Silicone

By Anrew Gaillard, Healthcare & Medical Segment Manager, Trelleborg SealingSolutions.

The pros and cons of drug delivery and device enhancement.

With its stability and biocompatible properties, silicone is leading the way to a new generation of drug delivery products and enhanced medical devices that will profoundly improve patient care.

Looking Beyond Chemical Compatibility Charts: Matching Plastic and Elastomer Seals with Fluids

By Lucy Heyduk and Tim McCulfor, Trelleborg Sealing Solutions

Chemical compatibility charts are often used as a quick and concise way to match the proper fluid with a seal. However, there is much more to consider with the chemical compatibility of a seal in relation to the fluids in a system.  This information is critical to gaining a reliable and long-lasting seal — and the selection process can be daunting. 

 

High Modulus Plastics Can Play a Key Role in Off-Highway Vehicles

By Tom Zozokos, Product Line Director, and Beth Figliulo, Fluid Power Segment Manager Americas, Trelleborg SealingSolutions.

Co-injection molding is one technology of interest for those designing hydraulic systems for o!-highway use. This allows two polymers to be combined in a single operation to create multiple functions in onecomponent. A good example is an elastomeric material that acts as a seal and a scraper combined with a stronger thermoplastic material that acts as a bushing or guide ring. This component would be anideal molded rod end in a hydraulic cylinder used in the excavator bucket of an o!-highway vehicle, for instance.

 

Reducing Risk with Geometric Transition Extrusion

By Dan Sanchez, Product Manager at Trelleborg Healthcare & Medical

In an effort to design smaller, more intricate and complicated medical devices without running afoul of increasingly stringent national and international regulations, many designers are looking to geometric transition extrusions manufactured of high consistency rubber (HCR) silicone. This process reduces total cost of ownership for the original equipment manufacturer while improving part quality and greatly enhancing the types of devices being sought by healthcare medproviders.

Composite Simulation Grows MORE ROBUST

By Kenneth Wong

THE TRANSITION FROM METAL to composite is one of the most recent significant changes in manufacturing.
The former material is isotropic, exhibiting uniform stretching and bending behavior in all directions. By contrast,composites are anisotropic. They stretch, bend and break differently in different directions, based on how the fibers are woven together and how the laminates are bonded. This fundamental difference throws many traditional simulation protocols and practices into chaos.

 

5 medical tubing manufacturing processes to achieve complex geometries

By Dan Sanchez, Trelleborg Healthcare & Medical

Medtech companies have demanded increasingly complex geometries in medical tubing. Here’s a rundown of five manufacturing processes that could help them get there.

 

Central Tire Inflation Sealing Systems

Trelleborg Sealing Solutions has developed a unique engineered seal– specifically for use within Central Tire Inflation systems. Turcon® Roto L is the first ever active seal, engineered to only provide sealing when required. Eliminating friction and torque, this extends the seal life of axle systems and can significantly reduce fuel consumption for vehicle operators.

Low Friction Sealing for Long Life Hydraulic Cylinder Applications

Modern machinery, equipment and motors fitted with hydraulic cylinders are becoming more powerful, which means that the hydraulic systems therein are increasingly subject to higher operating pressures and temperatures.

When Electric Vehicles Take Over

By Jeff Kerns, published in "Machine Design Magazine" August 2019

Are supply chains, materials, and drivability of EVs helping or hurting?

New Seals Reduce Friction for Electric Vehicle Adoption

By Harlan Hart, Technical Manager, e-Mobility for Trelleborg Sealing Solutions, published in "Machine Design Magazine" August 2019

Increasing electric vehicles driving range is more than just a matter of batteries and motors.

3 Areas of Innovation for Combination Medical Products

By Andrew Gaillard, Global Director and Jonathan Russell, Engineering Manager, Trelleborg Sealing Solutions Healthcare & Medical, published in "Medical Design Briefs" September 2019

Trelleborg is a full-service supplier of finished medical devices involving silicone-API processing, assembly of sensor and insertion device, ready-to-use package and sterilization.

Trelleborg Seals help keep food and beverage industry clean

By David Kaley, published in "Rubber & Plastics News", September 2019

One of the most important aspects for the food and beverage industry is sterility. Preventing cross-contamination on the plant floor is crucial. Any company creating pieces of equipment needs to adhere to the industry's strict regulations.

 

Trelleborg's tensioner cylinder seals exceed 20-year lifecycle rating

By Mary Gannon, June 2019

Seals used in offshore rig tensioner cylinders must meet the same rigorous lifecycles as the cylinders themselves. Because offshore environments are harsh and installation and maintenance can be difficult, tensioner cylinders must have a 20-year life. That was why, more than 20 years ago, Trelleborg Sealing Solutions conducted research, determining that its seals could last this necessary lifecycle.

Matching Seals to Dynamic Sealing Applications

By Beth Figliulo, published in "Hydraulics & Pneumatics", Dec. 2018

Understanding a seal's function isn't difficult - it keeps fluids in and contaminants out. Understanding how to get this done most effectively in a specific situation is an entirely different matter.
rubber-plastics-2k

Trelleborg's 2K technology enhances options for medical device  manufacturers

By Ursula Nollenberger, published in "Rubber & Plastics News", May 2019

When it comes to the safety and efficiency of medical devices, lives could literally be on the line.

Whether it's a wearable pump for insulin or implantable delivery devices, proper dose regulation and biocompatibility are crucial.

 

Fight friction and reduce costs with lubrication management

By Beth Figliulo and Michael Cook, Trelleborg Sealing Solutions Americas, August 2019

Reduction in compression set behavior with new hydraulic sealing systems reduces friction and creates a better environment for seals.

Smart catheter system: A new bladder control management solution

By Michelle Jacobson, published in Today's Medical Developments Magazine, July 2019

With component sourcing and supply chain management support from Trelleborg, Spinal Singularity developed the Connected Catheter to offer improved quality for users.

The Power of Combination Medical Products

By Mark Gordon and Andrew Gaillard; published in "MDT-Medical Design Technology", March 2019

As the medical device and pharmaceutical worlds continue to converge, extraordinary product designs are becoming reality

Beyond Ra

By Michael Cook and Kelly Volpenhein; Published in "Fluidpower Journal", February 2019

Why Surface Finish Matters in Seal Performance
Rubber Plastics XploR
Trelleborg introduces XploR S-Seal

By Eric Bucci, published in "Rubber & Plastics News", May 2019

Trelleborg Sealing Solutions recently launched XploR S-Seal and XploR FSSeal, extrusion-resistant elastomers the company developed for demanding high temperature and high-pressure sealing environments in the oil and gas industry.

Advancements in Double-Acting Rotary Seals Prove More Effective

By Beth Figliulo, Fluid power segment manager, published in "Electronic Component News", Dec. 2018

How specialized Rotary Seals are alleviating fluid power pressure build-up for high-speed, high-pressure applications

How you can keep Bacteria from colonizing Silicone

Published in "MDO", Nov. 2018

Three production techniques can reduce the colonization of bacteria on devices made of silicone for placement inside the body. Tests have shown that the newest method shows promise.
Chemical Compatibility: Maching Fluids with Seal Components

Published on "ChemInfo", May 2018

The chemical compatibility of a seal with the fluids in a system is critical to obtaining a reliable, long-lasting seal. Here are some considerations for choosing the right material for a given chemical sealing application.
Shortening the Design Process through FEA (Pt 2)

New developments in sealing technology require the use of advanced design techniques, and a complete solution requires pre-processing, solution and post-processing for effective nonlinear Finite Element Analysis.

Shortening the Design Process through FEA (Pt 1)

Finite Element Analysis (FEA) software is used to create computer-generated models of materials or design components. These are then subjected virtually to mechanical, thermal or other stresses so that engineers can predict material and product performance.

Reduce Vibration and Avoid Stiction in Seals
By Holger Jordan, fluid power segment
manager, Trelleborg Sealing Solutions 

Stick-slip is not always a big issue, but sometimes it can significantly
degrade performance. Potentially, it can cause damage, such as cracks in
steel work and strength loss, and even health problems for operators.

We look at solutions to combat
stick-slip to lower vibration as well as to create damping solutions.
How water glycol fluids affect common seal materials - Comprehensive testing revealed temperature-related issues.

オイルガス産業が発展するにつれて、より過酷な環境で機能を果たすことがシール材には求められています。 本記事では、一般的なシール材が水系作動油や高圧/高温(HPHT)環境に晒された場合の影響について説明してい
Getting the sealing system team right
published in "Hydraulics & Pneumatics"

Effective 昨今の油圧用途では要求が高くなっています。効果的にシールをするためにはシールと作動油がともに重要な役割を果たします。 Holger Jordan (弊社、ヨーロッパ フルードパワーセグメントマネージャー)が、”ルブリケーション マネジメント” がこの課題をどのように実現しているかを説明しています。
Simple O-ring rises to new levels

By Ursula Nollenberger and Jarno Burkhardt published in "TODAY'S MEDICAL DEVELOPMENTS"


O-リングは、その基本的な形状と幅広い用途から、設計技術者にとって最も一般的なシールとなっています。 本記事ではLSR(液状シリコーンゴム)製O-リングが、ヘルスケアやメディカル分野でどのように使用されているかを説明しています。
Biolubricants & Seals: Users and their providers need to pay attention to fluid compatibilities
By Joe Savina, published in "Processing Solutions"

企業が持続可能な方法で事業を模索する際、バイオオイルの使用機会は増えていきます。

本記事では、バイオオイルが機器やコンポーネントそしてシール材料に与える影響を解説しています。
Microneedle Patches: Design for Superior Drug Delivery

By Luis Tissone, published in Medical Design Technology

経皮 / 皮下ドラッグデリバリーシステムには、従来の方法に比べいくつもの利点があります。 本記事では、LSR(液状シリコーン)が、この特殊な目的のために、どのようにマイクロニードル パッチの形状に設計しているかを説明しています。
Trelleborg Sealing Solutions helps develop revolutionary subsea product

When faced with the challenge of helping to create a product to boost safety and efficiency for offshore engagement, Trelleborg went above and beyond in developing a complete sealing solution to help its partner "revolutionise" the oil industry.

Materials for Maximum Wear Ring Performance

Published in "Flow Control", May 2018

Read how Wear Rings can extend the life of a hydraulic system
High-Temperature Polyurethane Sealing Material

Polyurethane (PU) materials offer outstanding wear, extrusion and abrasion resistance with good elasticity and low compression set.

Smart Engineering Solutions for Smart Appliances with LSR Processing

By Ursula Nollenberger, published in "appliance DESIGN"

家電産業分野には、革新的な技術が着実に登場してきます。 それらは、イノベーティブで、時間の短縮や利用者が快適に生活できるようになるスマートな特長ををもつ家電製品となります。本記事では、家電産業で特殊設計のLSR部品が果たす役割について解説しています。
LSR Processing Technology: Shaking up leading industries

Published in "DesignSolutions"
 
LSR(液状シリコーンゴム)の技術的な可能性はとどまることがなく、様々な分野で使用可能な技術となっています。 本記事では、LSRとLSRを使用した2部品同時射出成型技術が、革新的なソリューションを実現するために幅広い産業分野で使用可能であることを説明しています。 
Motorsport Design Considerations for Rotary Shaft Seals

 

Motorsport has long been viewed as a test bed for new technology and product development for road vehicles. The tremendous stresses of race track testing can make it especially easy to understand how components have to be evaluated and re-engineered to work with the automotive industry’s constantly evolving passenger car systems and components.

Engineered Solutions for Smart Appliances with LSR Processing

The Research and Markets Institute (researchandmarkets.com) projects the global household appliances industry to reach an estimated value of US$ 324.2 billion by 2019. Amongst the major drivers are growing affluence of the middle-class population in emerging markets, higher disposable incomes, and more per capita spent on lifestyle products in increasingly urbanized environments.

LSR for Added Value Industrial Applications

With global engineering and production facilities, state of-the-art cleanrooms and advanced automated processes, Trelleborg Sealing Solutions already offers its medical device, biotech and pharmaceutical customers specialized custom molded solutions that enhance their product offerings.

Matching Elastomer Seals to Biofuel Applications

As the world attempts to reduce its dependence on fossil fuels, biofuels are now a reality.  Brazil and the U.S. were early adopters of this alternative fuel for transportation but now its use is expanding in Europe, with Germany, France and Spain leading the way.

Ultra Low Temperature RGD Resistant FFKM Material

Perfluoroelastomer (FFKM) elastomers offer exceptional thermal stability, outstanding long-term compression set and almost universal chemical compatibility – delivering long life in the most aggressive of media, including hydrocarbon and aqueous media, common within oilfield applications.